This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:关于 DRDY 周期

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830639/ads1255-about-drdy-periods

器件型号:ADS1255

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

在以下情况下、DRDY 周期有多长时间(秒)?
主 fCLKIn 为7.68MHz。
采样频率为15kHz。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    /DRDY 周期(/DRDY 下降沿之间的时间)应与数据速率相对应。 因此、在15kSPS 时、/DRDY 周期将为1/15k = 66.667us。

    但是、请注意、根据 ADS1255数据表的表13中显示的稳定时间、到第一个/DRDY 下降沿的时间将更短。 对于15kSPS 数据速率、第一个/DRDY 将在新转换后250us 发生。 原因是 SINC5数字滤波器是一种移动平均滤波器、它必须累加多个样本才能计算平均结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、霍尔

    非常感谢您的回答。 我的客户提出了另一个问题、您能看到吗?

    我认为 DRDY 周期如下图所示(日语表示转换时间)、
    转换时间有多长?
    如果您有一个转换时间公式、请告诉我。

    【条件】
    主 fCLKIn 为7.68MHz。
    采样频率为15kHz。
    使用 AIN0和 AIN1的差分输入。
    无通道开关。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    ADC 转换之间的时间将由下降沿之间的时间最一致地描述、原因有两个:

    1. /DRDY 是低电平有效信号、因此下降沿表示转换已完成。

    2. /DRDY 的上升沿取决于 SPI 通信、因为/DRDY 仅在读取所有数据后或转换结束前(如果尚未读取数据)变为高电平。 请参阅数据表中的图4。

    如果 ADS1255正在持续转换、则/DRDY 下降沿之间的时间将是数据速率的周期。

    但是、如果 ADC 是多路复用或转换重新启动、则第一次转换(或切换通道或重新启动后的下一次转换)的时间将由表13给出。 由于数字滤波器正在对多个转换取平均值、因此第一个转换结果始终会延迟、并且需要先收集多个样本、然后才能提供"稳定"的转换结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、霍尔

    因为我对您的回答不是很了解、请允许我再次确认。

    /DRDY 周期是指两个上升沿还是下降沿之间的时间、如所附的图所示?
    图的哪一部分是稳定时间?
    转换时间(/DRDY 高电平持续时间)有多长、或者长度不确定? 我认为,在不断转换的同时,其长度应该是一个特定的价值。

    很抱歉再次打扰你。

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    /DRDY 下降沿指示转换完成;因此、使用/DRDY 下降沿之间的周期来确定数据速率。

    稳定时间是数字滤波器在启动新转换或发生输入阶跃变化时输出"稳定结果"所需的时间。 开始新的转换时、您会注意到第一个/DRDY 下降沿发生所需的时间将长于典型的转换周期。

    稳定时间是由于数字滤波器是一种移动平均值滤波器、需要在移动平均值稳定之前收集多个样本。

    • 当您使用 ADS1255开始新的转换时、第一个/DRDY 下降沿将被延迟、这样您就不会读取未稳定的数据。
       
    • 然而、如果 ADC 持续转换并且输入阶跃发生在输入信号上、那么 数字滤波器可能需要多个转换周期(在较高数据速率下最多6个)来计算一个"稳定"移动的平均输出代码。