This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:解调器

Guru**** 2752905 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829783/afe5809evm-demodulator

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809

您好!
      我正在测试 afe5809evm 的解调器、下面我详细介绍了到目前为止我要考虑的一些配置、我已经阅读了手册(TIDU702、SLOS738E、SLOU338A)、并且我没有令人满意地获得良好的结果、这将是我在某些概念方面的小小经验、 但我正在努力理解这一点、下面我展示了一些有关我的配置的捕获、

关于 ADC 模块、我没有遇到什么大问题、我能够顺利获得回波信号。

 

遗憾的是、当我为解调器块进行设置时、我得到的结果与下图类似


 

我期待着得到具体的帮助,我将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息是、您可以使 ADC 运行并看到回波。  您遇到的问题是 DEMOD 配置。  需要正确的系数和其他设置。 以及一些硬件。  

    我注意到您的捕获中可能没有 SYNC 字0x2727。 因此、我感觉缺少 TX_SYNC 信号。 在用户手册中、我们需要使 ADC CLK、TX_SYNC 与信号源相关。  请参阅 图10。 解调模式捕捉的硬件设置

    2.我看到您的正在使用32的抽取。 因此、您需要加载 M=32系数。  

    3.在 DEMOD 之后、您需要在 AFE5809 GUI 中运行后处理。 HSDC Pro 仅显示在同一 LVDS 上压缩了多个通道的原始数据。 因此、从原始捕获中查看每个通道的数据有点困难。  

    以确保 EVM 侧的一切正常。 我建议您按照用户手册操作、首先使测试模式工作。 例如、  

    在测试模式 TAP 下有一个 Demod M=4 I/Q 测试模式。  TI EVM GUI 将加载效率和其他设置。 您可以运行 EVM GUI 来对数据进行后处理。  至于相关信号、我认为您可以首先使用2通道功能发生器。  

    之后、您可以将回波信号馈入、假设回波信号与 ADC 时钟同步。  

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很感谢您的帮助亲爱的小春,我意识到我遇到了一些问题,因为对我来说,一些定义仍然很不清楚,用户手册对我不友好,但我正在继续测试。

    现在、我有一个特殊的问题是我从 FPGA 生成触发 PRF、这个触发间隔大约10ms、这个信号连接到 AFE TSW 和我的信号发生器、这个发生器生成3个200mVpp 的正弦突发、 不幸的是、在 TSW 内部、我只能看到第一个捕获、这是第一个传入的触发信号、我在 HSDC 专业 GUI 中设置了触发选项模式、阅读手册、它说我可以捕获所有的触发器、但这并不真实。

     如果你们能帮我解决这个问题、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trig 为10ms。 TSW1400用于保存所有数据点的存储器有限。 这可能是您只看到一次捕获的原因。 如果以40MSPS 运行 ADC、10ms 意味着400K 点。  TSW 将响应到第一个 TRIG、然后捕获您输入的点。 如果要捕获更多内容、则需要在 TSW 设置中调整捕获点。 通常、出于评估目的、第一次捕获应该是可以的、因为我们假设所有后续信号都是相同的。  

    当 TRIG 与信号和 ADC 不同步时、您将看到多个捕获的内部波形。 因为 I/Q SIN/COS 信号的起始相位会不时不同。  

    器件很复杂。 我相信您可以在完成更多测试后很好地使用它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答!先生!  

    首先、我将 ADCCLOCK 降低至20MSPS、以便在40KHz 的低频下更好地工作、根据您的解释、我具有大约10ms 的 PRF 触发信号、因此20Mx10m = 200K 点、 可在 HSDC PRO GUI/数据采集选项/采集选项中进行调整并将#samples acording 设置为我的选择? 例如、要捕获两个触发器的450K 样本?、  

    这是我的疑问、因为一开始的 bacuase、我有几个发射和几个触发器发送给各回波、以接收每个回波、但我只能接收第一个触发信号产生的第一个数据。

    我的 adcclok、触发器和信号是同步的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSW GUI 旨在响应第一个 TRIG。 然后捕获 N 个点作为用户设置。  

    假设、每三倍取20万个点、则在 TSW 采集中设置为655K。 您将捕获3个 TRIG 事件。 我假设您将在捕获的数据中看到三次0x2727代码。 这是解调数据的最可通路符号。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、非常感谢您!直接回答有关触发的问题非常有帮助、现在我可以看到目前的两个事件、因为分析窗口是最长的  524288。

    关于0x2727 (不是0x2772?) 这是同步字吗? 我阅读了此帖子(https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/530333?Is-it-possible-to-configure-the-demodulator-in-AFE5809-to-pass-through-ADC-data-to-LVDS-)、我将按照这些步骤获取 SYNC 信号(SYNC word)、然后我可以启用 DEMOD 级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应为0x2772。 排印错误:)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心!关于 DEMOD 级的另一个问题是、这两个选项的具体任务是什么、modulate_bypass dig _degulate (disabled/enable)?
    -如何设置这些设备?
    DIG_DEAD调 制器(已启用)
    已检查 modulate_bypass
    用于 DEMOD 阶段? 或者如何操作?
    -他们在解调过程中的优先级是什么,如果您能为我澄清这一点,请您说明一下

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIG_DEMODED 将关闭 DEMOD DIGITAL 中的所有内容,包括 modulate_bypass

    DIG_DEAD调 制器(已启用)
    已检查 modulate_bypass

    这意味着您只执行分贝。  

    有关寄存器设置的更多详细信息、请参阅数据表。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、先生!