This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:转换器开始工作时 ADC 输入上的噪声

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8509, ADS8681, ADS8685, ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831582/ads8509-noise-on-the-adc-input-when-the-converter-starts-working

器件型号:ADS8509
主题中讨论的其他器件: ADS8681ADS8685ADS8689

尊敬的 TI 技术专家:

使用 ADS8905时遇到问题、转换器开始转换或传输数据时、ADC 输入端似乎存在串扰。

为了调试这个问题、我使用了一个信号发生器通过光耦合器对 R/C 进行采样、因此外部 GND 与 ADC GND 隔离、请参阅所附的原理图、并将转换器设置为内部时钟模式、以便我可以检测时钟输出、请参阅图片。 当 R/C 变为低电平时、ADC 输入开始摆动、并在时钟输出完成后保持稳定。 这是一条发毛的,我不知道为什么,你能给你建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    ADS8509是一种开关电容器输入结构 SAR ADC。 R/C 信号的下降沿会将内部采样保持电路置于保持状态并开始转换、因此 BUSY 将变为低电平以指示该状态、并在转换完成前保持低电平。 内部开关将打开或关闭、以便根据内部时钟进行比较和位判定、这是您在输入端看到的情况、这是开关电容器输入结构 SAR ADC 的正常行为。 通常、需要使用具有适当 RC 滤波器的前端驱动器来驱动此类 ADC。 TI 高精度实验室- ADC 培训系列 详细介绍了此结构和设计指南。

    谢谢、此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    如果您的设计是新设计、则 ADS8681系列是一款出色的解决方案、 其主要特性如下:

    •具有集成模拟前端(AFE)的16位 ADC

    •高速:

    • ADS8681:1MSPS
    • ADS8685:500kSPS
    • ADS8689:100kSPS

    •软件可编程输入范围:

    • 双极性范围:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V 和±2.56V
    • 范围:0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V 和0V–5.12V

    •5V 模拟电源:1.65V 至5V I/O 电源

    •输入过压保护:•高达±20V 的片上、4.096V 基准电压、具有低漂移

    •出色的性能:–DNL:±0.4 LSB;INL:±0.5 LSB–SNR:92dB;THD:–107dB

    •报警→高、低阈值

    •具有菊花链的 multiSPITm接口

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的回复、这对您有很大帮助! 我正在为其确定一个合适的 RC 滤波器、以降低噪声。  

    我们计划在一年内更新这个旧设计、是的、ADS8681是一个很好的解决方案。 我会考虑按照您的建议在新设计中使用它。  

    此致、