主题中讨论的其他器件: ADS8681、 ADS8685、 ADS8689
尊敬的 TI 技术专家:
使用 ADS8905时遇到问题、转换器开始转换或传输数据时、ADC 输入端似乎存在串扰。
为了调试这个问题、我使用了一个信号发生器通过光耦合器对 R/C 进行采样、因此外部 GND 与 ADC GND 隔离、请参阅所附的原理图、并将转换器设置为内部时钟模式、以便我可以检测时钟输出、请参阅图片。 当 R/C 变为低电平时、ADC 输入开始摆动、并在时钟输出完成后保持稳定。 这是一条发毛的,我不知道为什么,你能给你建议吗? 谢谢。