This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:TDAC 稳定时间

Guru**** 1079480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/830387/ads1262-tdac-settling-time

器件型号:ADS1262

您好!  

我打算使用 ADS1262的内部 TDAC、该 TDAC 的输出会连接到 AIN6、AIN7并形成单位增益缓冲器。  

TDAC 值的稳定时间是多少? 在启用斩波模式时、我能否在 AIN6、AIN7上看到 TDAC 输出?  

有没有办法使 TDAC 以2.5V 内部基准而非 AVCC-AVSS 运行?

感谢你的帮助

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    ADS1262内部的 TDAC 是 AVDD 和 AVSS 电源之间的电阻分压器。 遗憾的是、它必须始终由5个电源供电。

    TDAC 的稳定时间将取决于电压输出(随着 TDAC 的输出阻抗随输出而变化)以及它必须充电的任何容性负载。 TDAC 的输出阻抗范围为大约3k Ω 至25k Ω。

    您应该能够使用 ADC 测量 TDAC 电压(斩波或断开)。 在 INPMUX 寄存器中、无论是否在 AIN6/7上启用 TDAC 输出、都可以直接连接到 TDAC 输出。

    请注意、内部 TDAC 是一种粗调 DAC、主要用于在器件的整个输入范围内运行 PGA + ADC。 它不是具有高精度规格的精密 DAC。 如果您确实打算将其与其他外部电路配合使用、则可能需要对其进行缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。 要详细描述我的想法、请参阅随附的原理图(为清晰起见、已添加滤波器)

    我需要以可能的最高分辨率(微开尔文)测量温度20-30°C 我的目的是使用3个固定电阻器和一个 NTC 热敏电阻构建电桥。  

    为了摆脱寄生热电偶、我希望使用 http://www.ti.com/tool/TIPD188中建议的交流激励。 我希望能够用激励电桥  

    用于评估热敏电阻自热效应的不同电压。 我要将 TDAC1设置为4V、将 TDAC2设置为1V、执行几次测量、然后我进行反向  

    将 TDAC1更改为1V、将 TDAC2更改为4V、然后执行另外几次测量。 我可以使用不同的 TDAC 电平来了解如何操作  

    改变热敏电阻的自发热。 电压的相位设置对此是可以的。 大约1ms 的稳定时间是可以的。 您认为这可以起作用吗?

    但是、可能会发生这样的情况:我只想测试直流激励。 在本例中、我将使用斩波模式来消除 ADC 的内部偏移。  

    在这种情况下、TDAC 是否会在 AIN6和 AIN7上生成输出电压? 我的担忧 是 ADS1262手册第53页的句子"请注意、斩波模式

    以使用 TDAC 测试 ADC。" 请阐明斩波模式下的 TDAC 会发生什么情况。

    感谢您的评论

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、我的原理图似乎太小了。 那么更大的一个...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我很抱歉耽误您的回答。

    我研究了警告不要在 TDAC 中使用 CHOP 的原因、发现这仅适用于使用多路复用器直接连接到 TDAC (即将 INPMUX 寄存器值设置为0xEE)的情况。

    在本例中、您将 TDAC 输出通过 AIN6/7进行路由、缓冲该电压、 然后通过不同的输入引脚对其进行测量、可以使用斩波模式来测量电桥输出电压...是的、通过设置 TACP 和 TDAWN 寄存器中的 OUTP 和 OUTN 位、TDAC 输出电压连接到 AIN6和 AIN7引脚。


    我看不到您所描述的使用 TDAC 的任何问题、尤其是因为该电压是缓冲的、您是以比例方式测量电桥、这使得测量对 TDAC 噪声的敏感度降低。 如果确实使用交流激励、则需要确保在切换激励电压极性后开始下一次 ADC 转换之前、TDAC 完全稳定(包括桥式输出或 ADC 基准输入上的任何附加 RC 滤波器)。