尊敬的所有人:
我想问以下有关数据表的问题。
根据数据表第1页上的纹波、输入电压范围表示为单端输入范围:0V 至 VREF。
假设该输入电压范围与伪差分模拟输入范围具有相同的含义、是否可以安全地假设?
根据数据表第4页上的建议运行条件、基准电压如下所示。
我想使用4.5V 的基准电压。 有问题吗?
我需要快速了解以上答案
如果您能马上回来、我将不胜感激。
此致、
是的、奥特伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我想问以下有关数据表的问题。
根据数据表第1页上的纹波、输入电压范围表示为单端输入范围:0V 至 VREF。
假设该输入电压范围与伪差分模拟输入范围具有相同的含义、是否可以安全地假设?
根据数据表第4页上的建议运行条件、基准电压如下所示。
我想使用4.5V 的基准电压。 有问题吗?
我需要快速了解以上答案
如果您能马上回来、我将不胜感激。
此致、
是的、奥特伊
您好、Y.Ottey、
问题1:
ADS8319被视为单端输入。 负输入引脚4 (-IN)通常连接到 GND、但确实允许与 GND 略有差异(+/-100mV)、以解决系统中的接地偏移。
对于伪差分输入、负输入(-IN)将连接到 VREF 的1/2。 如果使用4.5V 基准电压、则将-IN 连接到2.25V。 但是、ADS8319不支持负输入端的此输入电压电平、因此它被视为单端输入。
请查看 TI 高精度实验室- ADC 以了解更详细的说明、特别是第2.1节。
https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-sar-adc-input-types?cu=1128375
问题2:
是的、您可以使用 VREF=4.5V。 VREF 可以高达 VA+0.1V。 只需确保 VA 电源电压不会低于最小4.5V、您就不会遇到任何问题。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用
您好、Keith、
感谢你的答复。
我了解伪差分输入。
我想提出更多问题。
现在、我正在考虑将 ADS8319用作以下产品的替代产品。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7685.pdf
当时、伪差分输入范围在以下产品中定义、但输入范围如下表所示。
ADS8319还以相同的符号显示了输入电压范围。 将其识别为相同的输入电压范围是否安全?
此致、
是的、奥特伊