This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8319:数据转换器论坛

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8319
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831098/ads8319-data-converters-forum

器件型号:ADS8319

尊敬的所有人:

我想问以下有关数据表的问题。

根据数据表第1页上的纹波、输入电压范围表示为单端输入范围:0V 至 VREF。

  假设该输入电压范围与伪差分模拟输入范围具有相同的含义、是否可以安全地假设

根据数据表第4页上的建议运行条件、基准电压如下所示。

  我想使用4.5V 的基准电压。 有问题吗?

我需要快速了解以上答案

如果您能马上回来、我将不胜感激。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    问题1:

    ADS8319被视为单端输入。  负输入引脚4 (-IN)通常连接到 GND、但确实允许与 GND 略有差异(+/-100mV)、以解决系统中的接地偏移。

    对于伪差分输入、负输入(-IN)将连接到 VREF 的1/2。  如果使用4.5V 基准电压、则将-IN 连接到2.25V。  但是、ADS8319不支持负输入端的此输入电压电平、因此它被视为单端输入。

    请查看 TI 高精度实验室- ADC 以了解更详细的说明、特别是第2.1节。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-sar-adc-input-types?cu=1128375

    问题2:

    是的、您可以使用 VREF=4.5V。  VREF 可以高达 VA+0.1V。  只需确保 VA 电源电压不会低于最小4.5V、您就不会遇到任何问题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢你的答复。

    我了解伪差分输入。

    我想提出更多问题。

    现在、我正在考虑将 ADS8319用作以下产品的替代产品。

    https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7685.pdf

    当时、伪差分输入范围在以下产品中定义、但输入范围如下表所示。

    ADS8319还以相同的符号显示了输入电压范围。 将其识别为相同的输入电压范围是否安全?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    现在、我了解混乱的根源。  似乎没有一致的伪差分定义。  

    是的、两个器件具有相同的输入范围要求。

    -IN 范围为-100mV 至+100mV。

    +IN 从-100mV 到 VREF+100mV (+IN 可以安全地继续高达+VA+100mV、但输出将为+IN-(-IN)>VREF 读取满量程)。

    此致、
    Keith