您好!
我有客户希望在 他们的项目中使用 ADS124S08IPBSR、并可能帮助他们查看原理图?
同时,您可以帮助您提供以下建议吗?
1。 所有传感器输入均为模拟单端
2. 在到达 ADS124S08之前、我们是否需要"缓冲"模拟信号?
如何 使用 单端信号输入和单极 AVDD 设计"满量程"24位?
4. 是否有任何代码编程注意事项? 仅旁路 PGA?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 XJ、
下面是我的回答:
[引用用户="jjuX"]
器件型号:ADS124S08
您好!
我有客户希望在 他们的项目中使用 ADS124S08IPBSR、并可能帮助他们查看原理图? [BB}我们可以帮助进行原理图审阅。
同时,您可以帮助您提供以下建议吗?
1。 所有传感器输入均为模拟单端
2. 在到达 ADS124S08之前、我们是否需要"缓冲"模拟信号? [BB] 如果不了解有关传感器的更多具体信息、这很难说。 ADS124S08确实有一个预充电缓冲器、当绕过 PGA 时、该缓冲器对于大多数应用而言将是足够的缓冲器。
如何 使用 单端信号输入和单极 AVDD 设计"满量程"24位? [BB] 这可能不是一个正确的问题、因为由于噪声、您很可能无法实现全部24位。 满量程范围专门与 使用的基准电压相关(+/-Vref)。 如果测量是相对于 AGND 进行的、那么您将只能看到最大23位(+满量程)、因为您将无法在负方向进行测量。 如果由于噪声、最佳分辨率为22位、那么捕获该额外位是无关紧要的。 您还可以通过与非 AGND 的电压进行比较、使测量实现伪差分。 请参阅 ADS124S08数据表第88页的第10.1.4节。
4. 是否有任何代码编程注意事项? 仅旁路 PGA? [BB]绕过 PGA 时、我们没有使用特定的应用手册。 ADS124S08数据表中的信息应该就足够了、您也可以在此处提出具体问题。 PGA 旁路情况下的单端运行配置是增益设置寄存器(0x03)中的默认设置。
[/报价]