This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08IPBSR 的原理图审阅

Guru**** 2597155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/831006/ads124s08-schematic-review-for-ads124s08ipbsr

器件型号:ADS124S08

您好!

我有客户希望在  他们的项目中使用 ADS124S08IPBSR、并可能帮助他们查看原理图?

同时,您可以帮助您提供以下建议吗?

1。      所有传感器输入均为模拟单端

2.        在到达 ADS124S08之前、我们是否需要"缓冲"模拟信号?

如何        使用 单端信号输入和单极 AVDD 设计"满量程"24位?

4.        是否有任何代码编程注意事项? 仅旁路 PGA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XJ、

    下面是我的回答:

    [引用用户="jjuX"]

    器件型号:ADS124S08

    您好!

    我有客户希望在  他们的项目中使用 ADS124S08IPBSR、并可能帮助他们查看原理图? [BB}我们可以帮助进行原理图审阅。

    同时,您可以帮助您提供以下建议吗?

    1。      所有传感器输入均为模拟单端

    2.        在到达 ADS124S08之前、我们是否需要"缓冲"模拟信号? [BB] 如果不了解有关传感器的更多具体信息、这很难说。  ADS124S08确实有一个预充电缓冲器、当绕过 PGA 时、该缓冲器对于大多数应用而言将是足够的缓冲器。

    如何        使用 单端信号输入和单极 AVDD 设计"满量程"24位?  [BB] 这可能不是一个正确的问题、因为由于噪声、您很可能无法实现全部24位。  满量程范围专门与 使用的基准电压相关(+/-Vref)。  如果测量是相对于 AGND 进行的、那么您将只能看到最大23位(+满量程)、因为您将无法在负方向进行测量。  如果由于噪声、最佳分辨率为22位、那么捕获该额外位是无关紧要的。  您还可以通过与非 AGND 的电压进行比较、使测量实现伪差分。  请参阅 ADS124S08数据表第88页的第10.1.4节。

    4.        是否有任何代码编程注意事项? 仅旁路 PGA?  [BB]绕过 PGA 时、我们没有使用特定的应用手册。  ADS124S08数据表中的信息应该就足够了、您也可以在此处提出具体问题。  PGA 旁路情况下的单端运行配置是增益设置寄存器(0x03)中的默认设置。

    [/报价]