This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5614:初始输出值问题

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5614, DAC60504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838869/tlv5614-initial-output-value-problem

器件型号:TLV5614
主题中讨论的其他器件: DAC60504

大家好、团队、

我们在其中一个设计中使用 TLV5614 DAC、当我反复打开和关闭电源时、我发现一些 TLV5614存在以下问题:

1. TLV5614的 VOUTA~D 在上电时输出随机电压值,MCU 在上电时不控制 TLV5614。 但输出电压为0~4.8V,不是~0V。

2. TLV5614如何进行上电复位? 为什么在上电时不清除寄存器。上电复位需要哪些条件?

3.电源和基准电压是否有任何时序要求?

在我的设计中、AVDD 和 DVDD 连接在一起至5V、REF2.5V 由5V 供电、5V 和 REF2.5V 的上升时间为~2ms。

在我的设计中、控制信号具有10k 上拉电阻器至3.3V、3.3V 由5V 供电、3.3V 的上升时间为~2ms。

电源5V 和控制信号电源3.3V 是否有任何时序序列要求?

所附为电路图。 请帮助查看、并提供建议和解决方案。

期待您的支持、由于项目紧急、请尽快回复。 谢谢你。

Kevin

e2e.ti.com/.../4087.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的查询。 我正在研究您的问题。 今天的时间太长了。 我将在星期一回来。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Uttam Sahu、

    感谢您的支持。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此主题、我错误地按下了"已解决"按钮。 很抱歉。 此器件不需要任何电源定序。

    您的电路看起来正常。 因此、我怀疑器件出现了一些故障。 您是否在多个电路板和/或器件上观察到此故障?

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam、

    感谢您的支持。

    当故障发生时、我反复上电和断电、大多数情况下输出为0~4.8V、极少情况下输出为~0V。

    我发现 ~80%的电路板在反复上电和断电时具有异常初始值。

    即使发生故障的器件、DAC 也可以正常设置、 在上电时、只有初始化输出不~0V。

     

    TLV5614上电复位是如何实现的?您可以联系设计工程师、了解器件上电复位的条件是什么?

      您能否建议在上电时 DVCC、AVCC、REF2.5V 和3.3V (SPI 接口上的电压)的时间序列?

     

    如果在 DVCC/AVCC/REF2.5V 之前给 SPI 接口加电、这会影响加电复位吗?

    在 DVCC/AVCC 完全加电后、REF2.5V 是否需要加电?REF2.5V 应该延迟多长时间?20ms、50ms……

     

    期待您的回复。谢谢。

    Kevin

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam、

    是否有任何更新? 能否帮助解决我的问题?

    谢谢你。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉耽误你的回答。 此器件不需要电源定序。 但是、您需要遵循数据表第3页中指定的绝对最大要求。 即使在功率斜升和斜降期间、基准输入也不能高于 AVDD。 基准和任何其他电源之间不需要延迟。

    即使在功率上升/下降期间、AVDD 和 DVDD 之间的差值也必须介于+/- 2.8V 之间。  

    请检查上述条件。 您可能违反其中一项。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam、

    感谢您的支持。

    TLV5614中的内置上电复位电路用于控制上电后的输出电压。

    如何 确保上电复位电路正常工作?

     

    如果   在 AVDD 和 DVDD 未加电时向逻辑输入引脚(SPI)施加逻辑高电压(3.3V)、则 AVDD 与同一电源(5V)上的 DVDD 连接。

    这是否会影响上电复位并且输出不是~0V?

    您能否联系您的设计工程师进行仿真? 我想查看仿真结果。

    谢谢你。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    TLV5614于1998年发布。 考虑到旧设计工具的使用年限/可访问性以及数据库可能从一台服务器迁移到下一台服务器的次数、一些链接可能会中断等、设计的模拟结果将非常困难(如果不是不可能的话)

    您可能会考虑使用更现代的器件。 不仅可以获得更强大的仿真支持、而且总的来说、我们在过去21年中进行了许多改进、这可能是有益的。 它也更便宜、因此您可以以更低的成本获得所有这些优势。

    [报价用户="Kevin p"]如果  在  AVDD 和 DVDD 未加电时施加到逻辑输入引脚(SPI)的逻辑高电压(3.3V)、则 AVDD 与同一电源(5V)上的 DVDD 连接。[/QUESP]

    如果发生这种情况、将违反绝对最大额定值表中的第三个条件(数字输入电压范围=-0.3V 至 DVDD + 0.3V)。 有一些内部 ESD 结构会正向偏置并有效地为 AVDD/DVDD 数字内核"反向供电"、 这可能会影响 POR 比较器电路、该电路很可能会损坏内部 OTP 存储器的锁存、该存储器包含修整系数等信息以及 DAC 输出在启动时应显示的内容。

    另一个问题是、如果电源未完全放电、也有可能发生类似的 POR / OTP 损坏。 POR 电路有一个固定的内部比较器阈值、容差相当宽-如果电源没有完全放电、或者在足够长的时间内更准确地低于 POR 阈值、则内部存储器可能无法可靠地锁存。

    更现代的数据表对此进行了说明。 您可以在 DAC60504数据表的第24页的图59中看到它。

    这些问题中的一个或两个都很可能是您所看到的问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的支持。