This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:ADS127L01 -菊花链单调性丢失

Guru**** 2522320 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839217/ads127l01-ads127l01---daisy-chain-drdy-syncronicity-lost

器件型号:ADS127L01

您好!

我使用的是配置为 SPI 菊花链模式的8个 ADS127L01、它们共享相同的主时钟、每个主时钟都通过隔离栅进行隔离。 我面临这个问题:在认证实验室中、对电路施加大噪声后、ADC 失去了同步性。  

在应用这些噪声之前、所有8个 drdy 都是同步的、在应用噪声后、它们会失去同步性、有时我会读取虚假数据、因为我只监控链的第一个 DRDY。

是否有可能同步每个读数、从而避免数字滤波器复位并因此避免其延迟?

最后、使用帧同步从接口会出现什么情况?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    没有不需要数字滤波器复位的同步选项、以及这会增加的延迟。  帧同步和 SPI 菊花链模式都需要根据数据表中的第9.1.2.3节进行器件同步。

    当器件变为非同步时、器件之间的/DRDY 信号关闭多少个 CLK 周期?  如果只是几个 CLK 周期、您可以在/DRDY 切换后再传输数据、从而允许其他关闭几个时钟周期的器件"赶上"。  如果器件关断时间达到输出数据周期的1/2、则此方法将不起作用。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    我在一段时间内没有听到你的反馈。  我希望您能够找到解决方案。

    我将关闭此帖子、但如果您有任何其他问题、请随时开始新的 e2e 主题。

    谢谢、

    Keith