This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:采样操作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843434/ads8588s-sampling-operation

器件型号:ADS8588S

尊敬的所有人:

我想问一个有关该器件的采样方法的问题。

是否可以根据需要跳过通道而不是从 CH1持续采样到 CH8?

例如、按以下顺序进行样片。 CH1→CH2→CH5→CH8

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    ADS8588S 是一款同步采样 ADC、CONVSTA 信号用于同时采样和启动通道1-4的转换过程、 CONVSTB 信号用于同时采样和启动通道5-8的转换过程。 对四个通道进行采样的一种方法是尽可能对信号使用通道1-4或通道5-8、否则、一种简单的解决方案是在软件中丢弃不需要的通道的数据。

    此致、谢谢

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale

    感谢你的答复。

    我想问有关 ADS8588S 输出的更多问题。

    如果只有 CH1至 CH4进行 AD 转换(CONVSTA =高电平、CONVSTB =低电平)、则串行输出数据被视为仅为4通道、如下所示。 根据这个想法、当8个通道被同时采样时、AD 转换时间(处理时间)大约是转换时间的一半。

    是这样吗?

    如果你能尽快答复,我将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    这是数据读取时序。 当您向 ADC 发送4X16=64 SCLK 时、您将获得 CH1-CH4的数据。 如果更多 SCLK 被发送到 ADC、其余 SCLK 将不会获得任何结果、因为 CONVSTB 是低电平。 我希望这一点对你来说是清楚的。

    此致

    戴尔