This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:ADS1294原理图

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, ADS1191
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/826652/ads1294-ads1294-schematic

器件型号:ADS1294
主题中讨论的其他器件: ADS1191

您好!

我希望在将来使用 ADS1294进行测量。 我已经为此设计了一个原理图。 (参见图片)
您能否大致了解一下、并告诉我我是否可以这样设计电路? 我还想知道电阻器 R1-R8 (5kOhm?)、电容器 C1-C4和电容器 C5-C12 (4.7nF?)的最佳值 µV μ m 范围内非常敏感的测量。 此外、您建议数字接口的电阻器使用什么值来避免反射? (R9-R12)
其他值是否选择得当?
ADSS1294未使用或不存在的通道(5-8)是悬空的、这是正确的吗?
如果我为 DVDD 提供1.8V 电压、1.8V+0.2的逻辑电平是否与 ADS1191类似?

当然、我稍后会在 PCB 布局中分离 AVSS 和 DGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick、

    我会去掉差分电容器(C1-C4)、只使用 C5-C12。 这些组件的尺寸取决于输入频率、而不是输入幅度。 假设您使用此电路进行 ECG 测量、则可以使用22、1k 欧姆和4.7pF。 此滤波器产生的截止频率为1/2*PI*R*C

    数字电阻器不是必需的、因为这是一个相对低速的应用。  

    未使用的输入通道应连接到 AVDD。  

    逻辑电平将为 DVDD +/-几百 毫伏、具体取决于您的查找位置。 这可以在数据表的第16页看到。  

    左下角和右上角的原理图有点难阅读。 将来、您可能希望进一步扩展内容、以便更轻松地跟踪连接。 GND 应始终朝下。  

    看起来 AVDD_3和 AVDD_4未连接到 AVDD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    好的、一开始它只是一个低通...
    这意味着、如果我选择 R=3.4kOhm 且 C = 1µF Ω、那么我将从电源中消除50Hz 干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hendrik、

    对于低通滤波器、您是说 R=3.4k、C = 1uF 吗?

    这是一个非常激进的截止频率。 低通滤波器通常设计为具有大约为输入信号频率的10倍的截止频率。 如果将截止频率设置为该低值、则 R 和 C 分量中的分钟不匹配会以不同的方式衰减线路、从而产生差分偏移。 这就是输入放大器的共模抑制以及使用 RLD 对信号进行偏置的作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我忘记了回答。
    我现在选择了大约340Hz 的截止频率。

    我的器件显然也能正常工作、我可以捕获数据、即一般噪声、或者通过信号发生器或 ID 寄存器等正确读取数据。
    但是、数据还不是完美的。 如果我将20Hz 和10mV 正弦波的信号发生器直接连接到电极、您建议对增益、数据速率、导联脱落等进行哪些基本设置?
    当我分析数值时、我通常在两个记录值之间有0 0 0 0 0 0 0或-1 -1 -1 -1 -1、您有什么想法吗?

    此致、

    Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick、

    对于增益、您需要利用满量程范围。

    这可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/379380?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ads1298%20analogue%20inputs

    对于数据速率、您需要找到满意的输出采样速度和 OSR 之间的折衷。  

    这两个参数都可以在数据表中看到。  

    现在、保持导联脱落并关闭导联、直到您使基本工作正常。

    当您获得这些读数时、很可能超出器件的共模或输入范围。