主题中讨论的其他器件: ADS1191
您好!
我希望在将来使用 ADS1294进行测量。 我已经为此设计了一个原理图。 (参见图片)
您能否大致了解一下、并告诉我我是否可以这样设计电路? 我还想知道电阻器 R1-R8 (5kOhm?)、电容器 C1-C4和电容器 C5-C12 (4.7nF?)的最佳值 µV μ m 范围内非常敏感的测量。 此外、您建议数字接口的电阻器使用什么值来避免反射? (R9-R12)
其他值是否选择得当?
ADSS1294未使用或不存在的通道(5-8)是悬空的、这是正确的吗?
如果我为 DVDD 提供1.8V 电压、1.8V+0.2的逻辑电平是否与 ADS1191类似?
当然、我稍后会在 PCB 布局中分离 AVSS 和 DGND。