This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303E2520:使用 AMC1303 ADC 芯片将多通道电压感应 ADC 信号多路复用为 F28379 Σ-Δ 滤波器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841725/amc1303e2520-muxing-multichannel-voltage-sensing-adc-signals-into-f28379-sigma-delta-filter-using-amc1303-adc-chip

器件型号:AMC1303E2520
主题中讨论的其他器件:AMC1210

您好!

我尝试测量12个电压并进行一些计算、并相应地生成12个 PWM 信号。  

我需要在>150kHz 的速度下进行测量、之前我使用的是 AMC1211、并将模拟输出馈送到 C2000控制卡的 ADC 引脚、但当频率>100kHz 时、AMC1211会发生显著的相移。

因此、我计划使用 AMC1303、并将曼彻斯特编码信号馈送到 F28379内部的 Σ-Δ 滤波器 SD2引脚。 但是、由于我需要测量12个电压、并且 F28379中的 SD2只有4个通道、因此我需要多路复用12个 AMC1303输出信号、并计划将 CD74HCT4051M96用作多路复用器。

我想获得有关此解决方案的一些建议、它是否可行? F28379中内置的 Σ-Δ 滤波器是否能够处理12个多路复用的曼彻斯特位流?

提前感谢您。

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    在中间数据转换中使用多路复用器切换 SD 调制位流通道输入似乎不是一个好主意、因为它会引入软件开销、需要您在每次切换调制器位流通道时禁用/重新启用滤波通道。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    非常感谢您的建议。  

    如果是这种情况、您是否可以推荐任何其他技术来读取12个位流? 或任何其他多通道 ADC 感应技术?  

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    F28379D 仅支持8个 SDFM 滤波器通道。 如果您需要更多 SDFM 通道、请尝试使用3个 AMC1210单元、每个单元支持4个 SDFM 滤波器通道。

    此致、

    曼诺伊