Other Parts Discussed in Thread: AMC1210
主题中讨论的其他器件:AMC1210
您好!
我尝试测量12个电压并进行一些计算、并相应地生成12个 PWM 信号。
我需要在>150kHz 的速度下进行测量、之前我使用的是 AMC1211、并将模拟输出馈送到 C2000控制卡的 ADC 引脚、但当频率>100kHz 时、AMC1211会发生显著的相移。
因此、我计划使用 AMC1303、并将曼彻斯特编码信号馈送到 F28379内部的 Σ-Δ 滤波器 SD2引脚。 但是、由于我需要测量12个电压、并且 F28379中的 SD2只有4个通道、因此我需要多路复用12个 AMC1303输出信号、并计划将 CD74HCT4051M96用作多路复用器。
我想获得有关此解决方案的一些建议、它是否可行? F28379中内置的 Σ-Δ 滤波器是否能够处理12个多路复用的曼彻斯特位流?
提前感谢您。
此致、
维克多