This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:PRF + TSW1400evm

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828554/afe5809evm-prf-tsw1400evm

器件型号:AFE5809EVM

朋友们、您好!
     我有一个问题在这一点上看起来非常基本、但我在这方面有点卡滞、无法获得结果、使用这两个评估模块、我尝试获取的是40kHz 发射器产生的回波、 我已经将这些更改设置为在低频下工作、这不是问题、现在、我必须使用具有触发信号的两个模块的 J11修整、以便为每个发射都提供控制信号、从而获得回波。
      我 señal 了一个图像(FIG1)、其中说明了我如何生成发射激励以及如何生成进入输入 J11的触发信号、如我们所见、我生成3个方波脉冲(Δ I DE EMION)并自动生成触发信号(红色)、如您所见、 在脉冲期间、该信号每次都处于活动状态。

      问题1: 我是对的?
      我的另一个问题是、在 TSW GUI 的窗口数据采集选项->触发选项->检查触发模式启用、并在按下下一次捕获按钮时启用 Arm、阅读数据表(SLWU087D)"如果有多个触发脉冲到达、可随时使用。 "
      问题2:通过这种方式,我可以捕获不同广播的所有回波?

图1.

我已经道歉了,因为这是我无法实现的,如果有人能解决这两个问题,我将非常有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    我不确定我是否正确回答了您的问题。

    您能否详细说明您注意到的问题?

    您是否有使用 HSDC Pro GUI 捕获的任何波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有解释。


    关于问题1、我无法理解如何生成触发信号(PRF)、我所做的基本上是当我开始每个广播时该信号的上升沿、该信号会传输到每个模块的 J11。 是这样吗?

    关于问题2、我生成了几个触发信号、它只捕获我的触发信号的第一个上升沿、而其他信号则不再识别它们。
    一些其他功能
     Capture options -> trigger option -> check trigger mode enable and Arm on the next capture button press、reading the datasheet (SLWU087D)、I set it this way thinking that I wing to capture with the different triggers、但不是。

    我在 HSDC GUI 中附上了一个捕获回波的屏幕截图、但该捕获仅适用于一个触发器、但我已发送了该触发器的两个脉冲、第二个脉冲不再捕获。 我还在我的信号中看到一些"干扰"、这可能是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    我将关闭此帖子、因为我们将继续讨论另一个主题。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/829783