This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:时钟扩展

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827410/ads7142-q1-clock-stretching

器件型号:ADS7142-Q1

大家好、团队、

我的客户正在尝试了解 ads7142-Q1中的"可选时钟拉伸"机制。
它们具有 CPLD 形式的主 I2C、我们将编写 VHDL 代码来管理 A2D、
如数据表中所述、时钟拉伸似乎是可选的、
但是、他们正在尝试了解是否可以在不使用时钟拉伸的情况下使用 A2D?
他们是否需要将其配置为此模式?如何配置?
他们计划在手动模式下工作、请告知?

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谢谢。

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、器件不执行时钟扩展。

    如果器件需要、此功能将自动打开。

    如果从器件不支持时钟/总线速度(例如、从器件数据未就绪)、并且从器件将保持时钟低电平直到它准备好恢复、则时钟展宽将自动发生。

    您计划以多高的速率运行器件? 请务必使 Tsclk 低电平时间大于1.8us、以避免时钟拉伸。

    您的 CPLD 很可能不支持这一点。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    我们正在尝试了解在我们的特定操作模式下 CLK 拉伸是否不会激活。

    这意味着在手动模式下工作、并根据需要读取 A2D (仅连接一个通道)的值、

    或者是否有频率或工作模式、它们是否建议确保不存在 CLK 拉伸

    您能否验证我们是否计划在100KHz SCL 下工作、这意味着每个周期为10usec、Tscl-低电平为5usec>1.8usec

    这意味着在手动模式下不会出现任何时钟拉伸,根据此说明:

      

    快速响应时间对于我们的设计至关重要、需要快速解决这一问题、我们对此深表感谢。

    非常感谢。

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您提供的信息、您不应经历时钟拉伸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、非常感谢。

    此致、

    Shai