This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:DAC3484EVM

Guru**** 2778195 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, LMK04828BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/829291/dac3484evm-dac3484evm

器件型号:DAC3484EVM
主题中讨论的其他器件: CDCE62005LMK04828BEVM

我在今年3月至4月运行了一个设置、该设置产生了131.027MHz 的输出频率、现在是138.197MHz、运行相同的设置文件。

下面是我的设置文件...我已验证应用了153.6MHz 的正确输入时钟。

e2e.ti.com/.../2502.DAC3484EVM_5F00_setup_5F00_registers_5F00_153_5F00_6MHz_5F00_in_5F00_524_5F00_288MHz_5F00_DACCLK_5F00_for_5F00_16x.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我唯一可以建议的是检查 CDCE62005是否正确锁定。 未锁定或漂移 CDCE62005可能会导致这些类型的频率误差。

    另请告知从3月至4月的时间范围到现在有哪些变化。 很难在这些给定信息中帮助您。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的...锁定指示灯未亮起。  它以前是。  不确定发生了什么变化。  因此、我为什么要寻求帮助。  我的 DAC3484EVM 设置文件是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入 J9的153.6MHz 时钟来自设置为 LVPECL20驱动器的 LMK04828BVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 J9时钟输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是否连接输入时钟、FPGA 时钟输出均为138.197MHz。  PLL 在 CDCE62005中未正确运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    如果您在使该器件正常工作时遇到问题、请单独发布从 CDCE62005开始的问题。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCE63005无法锁定和输出 DAC3484EVM 卡上的131.072MHz FPGA 时钟输出。  连接到平衡-非平衡变压器的 LMK04828BEVM 的时钟输入为153.6MHz LVPECL20、以生成 J9连接器的单端输入。  无论153.6MHz 输入咔嗒板是否连接,PLL 都不会锁定,输出漂移至138.197MHz。  我在4个月前做过这个工作,但现在 PLL 似乎不会锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCE62005

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCE62005无法锁定并输出 DAC3484EVM 卡上的131.072MHz FPGA 时钟输出。  连接到平衡-非平衡变压器的 LMK04828BEVM 的时钟输入为153.6MHz LVPECL20、以生成 J9连接器的单端输入。  无论153.6MHz 输入咔嗒板是否连接,PLL 都不会锁定,输出漂移至138.197MHz。  我在4个月前做过这个工作,但现在 PLL 似乎不会锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    我建议的最好方法是重新校准 CDCE62055 VCO。 您可以使用以下按钮执行此操作。

    您可以尝试执行此操作并返回报告。 正如 Hao 提到的、最好联系时钟 E2E 以获得 CDCE62005的更高级支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天早上、它加电、加载、输出正确的频率、但 D1锁定 LED 未亮起。  按下唤醒按钮似乎没有效果。  该 PLL 滤波器是否对温度敏感?  下面是通过 DAC3484EVM 软件控制 GUI 进行的 CDCE62005 VCO 设置

    e2e.ti.com/.../CDCE62005-setup.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按下此 GUI 按钮无效。  这与 DAC3484EVM 板上的 CDCE62005是否存在温度相关性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问时钟和计时论坛、了解我已打开的 CDCE62005讨论。  "唤醒"没有执行任何操作。