This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:布局和布局建议

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828, LMX2582, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838803/adc12dj3200-placement-and-layout-reccomendation

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMX2582

尊敬的 TI:

我们将在设计中使用三个 ADC12DJ3200。

主要组件包括:

3个 ADC、1个 LMK04828、1个 LMX2582、6个用于 ADC 的平衡-非平衡变压器、电源稳压器(3个开关、8个 LDO)和其他无源组件。

下面是我们现在计划的 PCB 的图像。

目前尺寸为190mm*186mm。

FMC+连接器位于右上角。

PCB 前面将有10个 SMA 连接器。 6用于 ADC12DJ3200的六通道、其他4用于时钟和触发信号。

我们的问题如下:

一个 SMA 与另一个 SMA 之间的距离应该是多少、即 ADC 的一个通道与 ADC 的第二个通道之间的距离、以实现正确隔离。(我们将对其进行测试、测试频率高达10GHz)。

2.你们能帮我们放置组件,比如我们应该为电源选择 PCB 的哪个部分,为计时(LMK、LMX)等选择电源

3.如果我们将 ADC 的 JESD 信号布置在内层,我们是否可以将 LDO 等组件放置在这些走线的顶层?

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否对此进行更新?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    请更新此信息。

    我们即将开始布置和布线。如果我们能得到 TI 的推荐、那就更好了。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    您是否有机会了解 ADC12DJ3200EVM? 此评估模块基本上可以在部件放置和信号路由方面进行复制。

    我们的一位器件专家将很快就您的其他问题与您联系、但如果您关注 EVM 的放置和布线、则不会出现任何问题。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    在评估中、仅使用一个 ADC。 但在我们的设计中、我们在单个 PCB 上使用了三个 ADC。 那么、请就我们提出的布局和其他问题向我们提供建议。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    对此进行了任何更新?

    我们正在等待 TI 对此提供支持、以使我们的设计取得成功。  

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    请查看此参考设计、它采用两个 ADC12DJ3200。 当您希望集成3个 ADC 时、这应该会为元件放置提供良好的感觉。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01028

    此致、

    Dan