您好!
使用 ADS1292R、我尝试测量患者阻抗。 使用呼吸电路、我了解如何使用衍生产品获取电压变化以计算呼吸频率。 但是、我看不到如何计算实际 R (b)基线患者阻抗。 它是通过以不同的信号发送在不同的模式下完成的吗?
谢谢、
Dan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dan、您好!
基线阻抗是不会改变的阻抗部分-电缆、电极和胸腔。 患者吸入时、这会产生可变阻抗、总阻抗等于基线阻抗+可变阻抗。
如果您尚未阅读此文档、它应该会有所帮助: http://www.ti.com/lit/an/sbaa181/sbaa181.pdf
Dan、您好!
因此、使用应用手册末尾的公式1、您可以求解基线阻抗。
DC_V =(Rbody/(Rbody+Rcable+Retc))*(VREFP VREFM)
运行呼吸测量并获取将为 DC_V 的中点 例如、如果您的测量值来自图12、则大约为0.01371。 输入您的基准电压和电缆阻抗+ RETC (信号路径中的任何其他阻抗)。 然后求解 Rbody。 信号路径中不发生变化的电阻之和就是您的基线阻抗。
我们通常建议将此基线阻抗保持在10k 以下、以限制呼吸测量中的噪声量、但对于除颤器等系统、主要考虑因素会发生变化。
这方面的另一个示例可在本文中找到: https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=483&doc_id=565158
这会执行类似的测量、但会使用导联脱落而不是呼吸。 当然、它仍然是通过阻抗驱动的电流、因此理论是相同的。