This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:计算患者阻抗

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/828572/ads1292r-computing-patient-impedance

器件型号:ADS1292R

您好!

使用 ADS1292R、我尝试测量患者阻抗。 使用呼吸电路、我了解如何使用衍生产品获取电压变化以计算呼吸频率。 但是、我看不到如何计算实际 R (b)基线患者阻抗。 它是通过以不同的信号发送在不同的模式下完成的吗?  

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    基线阻抗是不会改变的阻抗部分-电缆、电极和胸腔。 患者吸入时、这会产生可变阻抗、总阻抗等于基线阻抗+可变阻抗。  

    如果您尚未阅读此文档、它应该会有所帮助: http://www.ti.com/lit/an/sbaa181/sbaa181.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。 我读了这份报告。 不过、我们如何实际计算基线阻抗? 我认为这可能是一个简单的问题、只是一个我不确定如何处理呼吸电路的问题。 我可以打开测试直流电压并从那里测量电阻、但我怀疑这是测量基线阻抗的"正确"方法。 Ch1或 Ch2上的电极之间是否存在使用压降的方法?

    感谢您的帮助!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    因此、使用应用手册末尾的公式1、您可以求解基线阻抗。  

    DC_V =(Rbody/(Rbody+Rcable+Retc))*(VREFP VREFM)

    运行呼吸测量并获取将为 DC_V 的中点 例如、如果您的测量值来自图12、则大约为0.01371。 输入您的基准电压和电缆阻抗+ RETC (信号路径中的任何其他阻抗)。 然后求解 Rbody。 信号路径中不发生变化的电阻之和就是您的基线阻抗。  

    我们通常建议将此基线阻抗保持在10k 以下、以限制呼吸测量中的噪声量、但对于除颤器等系统、主要考虑因素会发生变化。  

    这方面的另一个示例可在本文中找到: https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=483&doc_id=565158

    这会执行类似的测量、但会使用导联脱落而不是呼吸。 当然、它仍然是通过阻抗驱动的电流、因此理论是相同的。