This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:WCT 电容器100pF 或1000pF?

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298R, ADS1198, ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298ECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841268/ads1298r-wct-capacitor-100pf-or-1000pf

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298ADS1198ADS1298ECGFE-PDK

大家好、

我们看到 ADS EVM 对 WCT 反馈电容使用100pF、我们在这里找到了一个讨论使用100pF 的线程  

电容以及 ADS1298上的电容 、网址:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/496049/1792960?pi318173=1

然而图 ADS1298R 数据表中的107和108显示了一个1nF (1000pF)电容器。

我通常假设 EVM 是更精细的设计、并使用它。 此外、我们在之前的设计中使用 ADS1198

并使用了100pF。

那么、我们是否坚持使用旧的 ADS1298R 上的100pF 电容或使用1000pF 电容?

提前感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的发帖。

    ADS1198和 ADS1298数据表之间似乎存在差异。 ADS1198数据表中的文本和图一致认为应使用100pF 电容器。 ADS1298数据表在文本中提到了相同的100pF 电容器、但您参考的图显示了1000pF 的电容器。  为了进一步混淆、ADS1298ECGFE-PDK 和 ADS1298RECGFE-PDK 也显示了不同的电容器。

    让我和设计师谈谈、了解最初的建议是什么。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 我们所处的地位。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请使用100pF 电容器旁路 WCT 引脚。 这将是足够大的电容。 该电容器的主要目的是帮助滤除求和结电阻器和 WCT 放大器的噪声。 1nF 过大、与胸电极相比、WCT 输出可能引入过多的相移。

    此致、