主题中讨论的其他器件:ADS1298、 ADS1198、 ADS1298ECGFE-PDK
大家好、
我们看到 ADS EVM 对 WCT 反馈电容使用100pF、我们在这里找到了一个讨论使用100pF 的线程
电容以及 ADS1298上的电容 、网址:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/496049/1792960?pi318173=1
然而图 ADS1298R 数据表中的107和108显示了一个1nF (1000pF)电容器。
我通常假设 EVM 是更精细的设计、并使用它。 此外、我们在之前的设计中使用 ADS1198
并使用了100pF。
那么、我们是否坚持使用旧的 ADS1298R 上的100pF 电容或使用1000pF 电容?
提前感谢、
Kevin