主题中讨论的其他器件:ADS1298
对于我的一个项目、我购买了 ADS1298的评估板。 我使用 MMB0以及我自己的控制器运行它(移除 MMB0板并连接到 SPI 接头引脚)。 但是、当我比较从 MMB0和我自己的控制器接收到的数据时、我无法匹配结果。 因此、我将 MMB0板连接到评估板、并在寄存器设置正确的情况下开始在连续模式下进行读取。 此外、我在电路板的 SPI 引脚上连接了一个逻辑分析仪、以查看通信是如何发生的。 令我惊讶的是、为了从 ADS1298收集数据、MMB0为每个通道仅发送16位、而不是数据表和用户手册中指定的24位。 我还附上了逻辑分析仪的照片。 出于参考目的、l 我还附加了器件寄存器值。
因此、我唯一的问题是 ADS1298是可以在16位模式下传输、还是我做了一些错误。