This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8563:EMC/EMI/RFI 问题

Guru**** 2502755 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838459/dac8563-emc-emi-rfi-issues

器件型号:DAC8563

我有一个使用 DAC8563芯片的新传感器设计。  在我开始 RFI/EMC 抗扰度测试之前、DAC 输出信号(VoutA、VoutB)正常。  

当 DUT 受到10V/米射频功率的影响时、DAC 输出电压会发生漂移。  在80 - 250MHz 的射频扫描期间、该电压漂移在各种频率和振幅下出现。  最坏情况下的漂移误差在123MHz 时高达35毫伏。   PCB 上的其他模拟和数字电路似乎不受射频场的影响。  电源和 Vref 输出引脚稳定且干净。  

我已经尝试过各种 PCB 和电柜接地配置、铁氧体磁珠、屏蔽等、但电压误差仍然存在。  这个问题看起来像 RF 整流、当受到 RF 场影响时、有时会出现在运算放大器和仪表放大器中。  

是否有人在 DAC 中看到了这个问题?   

谢谢、Alan               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 DAC 输出更容易受到射频噪声的影响、这可能是因为它们可能具有可用作天线的电缆。 铁氧体磁珠在您指定的频率范围内工作、但它们的电路、组件选择和组件定位对于正确的共模滤波非常重要。 您是否可以共享原理图的 DAC 部分、尤其是输出电路、电源连接等?  

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam、

    我已经在 I/O 电缆和单根导线、金属屏蔽层、旁路电容器等上尝试过铁氧体磁珠  这些操作都不会对 DAC 输出引脚上的电压偏移误差产生任何影响。  

    我尝试在 VoutB DAC 输出引脚与 GND 之间添加一个3.3K 欧姆电阻器; 这将移位误差减半!  

    根据我们的原理图、GND 的输出电阻为11K 欧姆(RN23)。  添加3.3K 电阻器可将有效电阻降至2.54K 欧姆。  显然、DAC8563在轻负载时易受 RFI 影响。  我移除了3.3K 欧姆电阻器、并添加了一个120pF 电容器(请参阅原理图)。  这完全消除了射频场中的电压漂移误差。  

    DAC8563数据表指定了在高达0.003uF/2K 欧姆负载下具有良好输出稳定性。  我相信用11K 欧姆的 RN23电阻添加这个120pF 电容器不会导致问题。  我计划测试稳定性问题、并让您了解我的发现。

    感谢您的帮助、 Alan      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 现在关闭线程。

    此致、

    Uttam