Other Parts Discussed in Thread: DAC8563
我有一个使用 DAC8563芯片的新传感器设计。 在我开始 RFI/EMC 抗扰度测试之前、DAC 输出信号(VoutA、VoutB)正常。
当 DUT 受到10V/米射频功率的影响时、DAC 输出电压会发生漂移。 在80 - 250MHz 的射频扫描期间、该电压漂移在各种频率和振幅下出现。 最坏情况下的漂移误差在123MHz 时高达35毫伏。 PCB 上的其他模拟和数字电路似乎不受射频场的影响。 电源和 Vref 输出引脚稳定且干净。
我已经尝试过各种 PCB 和电柜接地配置、铁氧体磁珠、屏蔽等、但电压误差仍然存在。 这个问题看起来像 RF 整流、当受到 RF 场影响时、有时会出现在运算放大器和仪表放大器中。
是否有人在 DAC 中看到了这个问题?
谢谢、Alan