This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1299EEGFE-PDK:具有 MSP432P401R SPI 的 ADS1299

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827556/ccs-ads1299eegfe-pdk-ads1299-with-msp432p401r-spi

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我研究了 ADS1299 (从器件)和 MSP432P401R (主器件)之间的 SPI 通信几周、但没有结果。 我无法获取 ADS1299的信息。 如何编写 MSP432和 ADS1299之间的 SPI 通信过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请单击我的签名中的链接、查看有关 SPI 通信问题的 BIOS 常见问题解答帖子。