请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1299、 MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
我研究了 ADS1299 (从器件)和 MSP432P401R (主器件)之间的 SPI 通信几周、但没有结果。 我无法获取 ADS1299的信息。 如何编写 MSP432和 ADS1299之间的 SPI 通信过程?