大家好、我打算使用 dac7760、警报引脚始终处于低电平状态、因此 DAC 不工作。 当我尝试读取状态寄存器时、没有来自 DAC 的数据。 这意味着 DAC 已损坏、或者警报引脚是否需要升高任何其他东西。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Paul:
感谢您的回答。 DAC 电源为24V 和5V、电源没有问题。 我使用逻辑分析仪查看了 SPI 信号、并且 SPI 数据也没有问题。 对于初始设置、我尝试了这些设置。 如果 DAC 处于 POR 状态。 如何解决该问题或您是否有任何其他建议。
// 0x56写入复位寄存器 WriteSingle_DAC7760 (0x56、0x0001); // 0x55写入控制寄存器 WriteSingle_DAC7760 (0x55、0xB001); /0x57配置寄存器 WriteSingle_DAC7760 (0x57、0x0B00);
您好 Paul;
谢谢你。 我采用了新的 DAC7760,现在 ALARM 引脚提供5V 电压,但 DAC 仍然无法正常工作。 输出始终提供0.5V 电压。 从 电源为 AVDD 提供24V 电压。 此外、STM32为 DVDD 提供5V 电压。 这对于 DAC 来说足够了吗? 现在、主要问题是 DAC 显示了对 SPI 数据的任何响应。 SPI 数据是正确的、我使用逻辑分析仪进行了检查。 如果功率足够并且 DAC 处于 POR 状态、我如何知道这一点以及如何解决这一问题?