This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:DAC7760 ALARM 引脚

Guru**** 2554480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837196/dac7760-dac7760-alarm-pin

器件型号:DAC7760

大家好、我打算使用 dac7760、警报引脚始终处于低电平状态、因此 DAC 不工作。 当我尝试读取状态寄存器时、没有来自 DAC 的数据。 这意味着 DAC 已损坏、或者警报引脚是否需要升高任何其他东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    这可能意味着许多事情。  器件很可能未完全通电或仍处于 POR 状态。  您应该验证所有电源引脚是否有效。  您还应确认 SPI 命令格式正确。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。 DAC 电源为24V 和5V、电源没有问题。 我使用逻辑分析仪查看了 SPI 信号、并且 SPI 数据也没有问题。 对于初始设置、我尝试了这些设置。 如果 DAC 处于 POR 状态。 如何解决该问题或您是否有任何其他建议。

    // 0x56写入复位寄存器
    WriteSingle_DAC7760 (0x56、0x0001);
    // 0x55写入控制寄存器
    WriteSingle_DAC7760 (0x55、0xB001);
    /0x57配置寄存器
    WriteSingle_DAC7760 (0x57、0x0B00); 




     





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    警报引脚是否在启动时立即设置? 如果无法从功能上回读、则我认为器件未完全通电且处于错误状态。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul;

    谢谢你。 我采用了新的 DAC7760,现在 ALARM 引脚提供5V 电压,但 DAC 仍然无法正常工作。 输出始终提供0.5V 电压。  从  电源为 AVDD 提供24V 电压。  此外、STM32为 DVDD 提供5V 电压。 这对于 DAC 来说足够了吗?  现在、主要问题是 DAC 显示了对 SPI 数据的任何响应。 SPI 数据是正确的、我使用逻辑分析仪进行了检查。 如果功率足够并且 DAC 处于 POR 状态、我如何知道这一点以及如何解决这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    您可以共享 SPI 事务吗? 您还可以监控锁存引脚吗? 让另一位工程师查看它将会很有用。  REFIN 引脚上的电压是多少?  

    假设所有器件均已正确连接、则器件应做出响应。  如果它没有响应、那么我们必须假设:

    1.未通电或存在组装问题

    2. SPI 格式不正确

    3.设备损坏

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul、我解决了我的问题。 问题是 SPI 连接。 在更改 DAC 之前、我更改了 SPI 配置 、在更改芯片之后、我重新配置了 SPI、它工作正常。 很抱歉我的英语和迟到的回答。