This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:DAC81416 10h 寄存器读数问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827168/dac81416-dac81416-10h-register-reading-issue

器件型号:DAC81416

尊敬的同事:

我们的客户无法正常读取10h 寄存器。

下面是说明:

也就是说、当我们读回寄存器、例如01h、03h 等时、结果是正常的。  但是、DAC 寄存器 10h 不能被读回、 结果为0。 此时、DAC 设置正常、可以正常输出正确的电压值、但结果为零。  

当您读回 DAC 寄存器10h 时、是否需要特别处理和注意?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    让我检查一下这个、然后返回给您。 您可以在星期三之前进行一些跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    非常感谢!

    但我们今天能否取得成果?

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    我面临的挑战是、这方面的原始数字设计团队位于印度-因此、我至少需要24小时才能访问它们。 也许您明天会得到答案、但星期三会是最坏的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    完全理解!

    很抱歉,我在星期三和 星期三误解了。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    我向设计团队确认、DAC 寄存器实际上只是写入访问、不能被主器件读取。 这是 PDS 中的一个拼写错误、我已通知我们的系统更新工作表以进行更正。

    该图中的文档准确无误:

    谢谢、

    Paul