This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J43:数据转换器论坛

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, ADC34J43, ADC34J43EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/841058/adc34j43-data-converters-forum

器件型号:ADC34J43
主题中讨论的其他器件:LMK04832、、、 LMK04828

我计划使用 ADC34J43 + LMK04832 + FPGA 构建 DAQ 系统。 并以 ADC34J43EVM 为参考。

  1. 我的目标采样率为80M。 那么、进入'CLKP'的时钟和'CLKM'应该是80MHz、对吧?
  2. 我发现 ADC34J43EVM 使用100MHz VCXO、因此我尝试在 PLLatinum Sim 中获取80MHz 输出、并按如下方式失败。 那么、如果我想在 这个电路板上以80MHz 的频率评估 ADC34J43、我必须启用内部分频器、对吧?
  3. 是否有关于如何使用 PLLatinum 的任何文档?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diversger、

    1. 我的目标采样率为80M。 那么、进入'CLKP'的时钟和'CLKM'应该是80MHz、对吧?
      是的、正确。 借助我们的 FPGA 数据采集卡、我们还需要提供一个采样时钟频率翻倍的 FPGA 时钟。  
    2. 我发现 ADC34J43EVM 使用100MHz VCXO、因此我尝试在 PLLatinum Sim 中获取80MHz 输出、并按如下方式失败。 那么、如果我想在  这个电路板上以80MHz 的频率评估 ADC34J43、我必须启用内部分频器、对吧?

    在随附的文件中、有一些寄存器写入将 LMK04828 (与 LMK04832非常相似)设置为此模式。 因此、基本而言、我们将 PLL 输出设置为可分频为160MHz 和80MHz 的频率。 您还可以下载 ADC34J43EVM 的 GUI、并在仿真模式下加载这些文件(无需 EVM)、您可以在 to.e2e.ti.com/.../7178.Configuration-Files.zip 上看到正在设置哪些 LMK 分频器

    1. 是否有关于如何使用 PLLatinum 的任何文档?

    我不直接支持 PLLatinum 工具、因此我需要指引您在 HSDC-HSSC 论坛上发布新主题。 我建议查看还支持 LMK04832配置的软件工具 TICS Pro。

    http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW\

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我已试用 EVM 的 GUI 工具。 最后、确定铂不足以获得我需要的解决方案、我必须手动更改一些设置以获得正确的频率输出。