This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291测量问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827196/ads1291-ads1291-measure-issue

器件型号:ADS1291

尊敬的先生:

我正在调试 ADS1291芯片以测量 ECG、我有三个问题、如下所示。 请帮助我分析原因。 谢谢你。
采样率设置为125SPS、可测量1Hz 3mV 方波。 波形如下:

如果设置高于125SPS、则测量会有问题。 波形如下。

2.将方波振幅增加到4mV。 波形如下。 前面的3mV 是正常值、顶部峰值出现在4mV 时。

测量 ECG、RA 和 LA 反转时、波形为反向、波形如下所示:

当 RA 和 RL 直接连接时、无法检测到波形、并且读取到芯片的数据始终为0。

软件寄存器配置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    请使用我签名中的 BIOFAQ 链接查看电压转换后的代码。