This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:绝对最大输入电流

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839955/ddc112-absolute-maximum-input-current

器件型号:DDC112

如果我理解正确、数据表会指出 PC 中的满量程范围、以确定放大器在给定反馈电容器下饱和的点(在我的应用中、在器件允许的最短积分时间333.3us 内使用范围1反馈电容~150nA)。 但是、我没有看到输入端允许的绝对最大输入电流。 如果我有一个光电二极管、其上施加了足够的光功率来提供>> FSR、那么放大器是否会在某个点受损? 如果是、这一点是什么? 如果与反馈电容器相关、我将再次使用范围1 (最小)反馈电容器。 我使用的光电二极管理论上可以在故障前提供最大500uA 的电流、因此我需要知道放大器是否会首先发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    DDC112被设计用来处理一个750µA μ A 的最大输入电流。 使用大型外部电容器时、请注意不要超过此限制。 DDC112将在非常高的输入电流下工作、但以这种方式运行会对内部金属线施加应力、从而导致器件过早出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过750uA 不会有任何问题、因为光电二极管在500uA 后可能会失效、因此我将根据该值指定最大可耐受输入功率。 除了光电二极管和周围走线的几 pF 外、输入端没有额外的电容。 标称工作值当然要低得多、在这种情况下放大器不会饱和。 谢谢!