请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC112 如果我理解正确、数据表会指出 PC 中的满量程范围、以确定放大器在给定反馈电容器下饱和的点(在我的应用中、在器件允许的最短积分时间333.3us 内使用范围1反馈电容~150nA)。 但是、我没有看到输入端允许的绝对最大输入电流。 如果我有一个光电二极管、其上施加了足够的光功率来提供>> FSR、那么放大器是否会在某个点受损? 如果是、这一点是什么? 如果与反馈电容器相关、我将再次使用范围1 (最小)反馈电容器。 我使用的光电二极管理论上可以在故障前提供最大500uA 的电流、因此我需要知道放大器是否会首先发生故障。