This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:如何将测量数据保存到文件中(ADS1x9xECG-FE 演示套件)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839291/ads1292recg-fe-how-to-save-measured-data-to-a-file-ads1x9xecg-fe-demonstration-kit

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292

你好

我购买 了 ADS1x9xECG-FE 演示套件

我测量了一个 ECG 波形

我想保存测量的 ECG 波形。

但我不保存文件

向我展示如何将测量数据保存到文件中

我 想知道如何将测量数据存储10分钟。

我想增加测量样本的数量、但最大值为65500。

是否有方法可以增加它?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS1x9x 产品!  您应该能够使用显示的方法保存时域信息。  我前面没有 EVM GUI、但我认为您可以通过右键单击图表直接保存信息。  您可以看到、EVM GUI 中的样本数量一次限制为65500。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答

    您让我使用正确的鼠标

    请告诉我它是什么屏幕。

    然后告诉我如何使用保存点击

    是否存储了来自实时抽头的测量值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您关注我们的 ADS1292。  

    数据只能从用户指南图30中列出的4个页面(示波器、FFT、直方图和寄存器设置)进行记录和保存。 您需要选择其中一个分析选项卡以及要保存在下面的数据格式。 无法保存实时数据。 确保保存到的目录有效。

    如 Collin 所述、您还应该能够直接从当前查看的分析选项卡导出数据。 右键单击并选择导出->... 然后从"简化图像"或各种数据格式中进行选择。 数据以 x-y 格式保存、单位来自当前显示窗口。

    此致、