请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1293 您好,
如何仅使用一个 ADS1293实施3电极(仅3个)和3通道 ECG?
我在 这个论坛上看到了一个设计;
- 如果我们将 RLD 与另一个100nF 电容耦合、但 C17的左侧怎么办?
还是从 C17左侧与5Mohm 耦合?
- 为什么在该设计中 AVDD 和 RLDOUT 耦合在一起?
- R15、C24、R16、C25的用途是什么? 用于过滤。 我认为 D1用于钳位 以保持 AVDD 和 AVSS 之间的输入。
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/828921?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ads1293