This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293 3引线3通道、无 RLD

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839173/ads1293-ads1293-3-lead-3-channel-without-rld

器件型号:ADS1293

您好,

如何仅使用一个 ADS1293实施3电极(仅3个)和3通道 ECG?

我在 这个论坛上看到了一个设计;

  • 如果我们将 RLD 与另一个100nF 电容耦合、但 C17的左侧怎么办?

 还是从 C17左侧与5Mohm 耦合?

  • 为什么在该设计中 AVDD 和 RLDOUT 耦合在一起?
  • R15、C24、R16、C25的用途是什么? 用于过滤。 我认为 D1用于钳位 以保持 AVDD 和 AVSS 之间的输入。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/828921?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ads1293

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 E2E 论坛。  您参考的帖子中描述的是交流耦合接收电路的输入通道。  R12将电路连接到 ECG 仿真器、 C17是交流耦合电容器、然后您可以使用 AVDD/AVSS 电阻 分压器或 RLDout 信号将输入信号偏置为 ADS129x 中 PGA/ADC 的1/2 Vs。  该帖子显示了两个输入信号偏置选项、但您应该只使用其中一个选项、并且 RLDOUT 可能是首选选项。

    R15/C24和 R16/C25构成低通滤波器。

    D1将输入信号钳位在 AVDD/AVSS 的二极管压降范围内、以防止过压/欠压情况。