This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7853:ADS7853时钟周期问题

Guru**** 2517580 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837793/ads7853-ads7853-clock-period-concern

器件型号:ADS7853

尊敬的同事:

我们的客户计划在1MHz 采样率下使用 ADS7853、时钟频率为33.3333MHz、时钟周期为30ns。

但在下面的数据表中、tclk min 为29.4ns、30ns 非常接近29.4ns、这是个问题吗?

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您发帖。

    30ns 的时钟周期不是问题。 最小和最大时钟周期规格保证满足满足所有器件性能参数的要求、包括在整个温度范围内。

    但是、必须注意的是、客户需要使用双 SDO 模式才能实现完整的1MSPS 吞吐量。 如果时钟= 33.3333 MHz、并且每帧需要48个时钟(根据图92)、则需要1.44us 才能完成转换并读取数据。 如果采样率为1MSPS、则该值大于1us 数据速率周期。 换句话说、单 SDO 模式将最大数据速率限制在大约694kSPS。

    此致、