请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS124S08 您好!
我尝试使用内部温度传感器。 因此、我将增益配置为2和 SYS_MON tp 010、但转换结果为0x93b、这意味着距离传感器大约90mV。 电气特性部分显示、在25°C 时、传感器输出为190mV。 ´m 环境温度必须为负值、但我在巴西的温度大约为28°C 我已经执行了自偏移调整。 请帮帮我。 (dimas.ramalho@microsad.com.br)