This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:内部温度传感器问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837674/ads124s08-internal-temperature-sensor-issue

器件型号:ADS124S08

您好!

我尝试使用内部温度传感器。 因此、我将增益配置为2和 SYS_MON tp 010、但转换结果为0x93b、这意味着距离传感器大约90mV。 电气特性部分显示、在25°C 时、传感器输出为190mV。 ´m 环境温度必须为负值、但我在巴西的温度大约为28°C 我已经执行了自偏移调整。 请帮帮我。 (dimas.ramalho@microsad.com.br)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimas、

    欢迎来到 E2E 论坛! 您在配置中使用什么参考?  通常、在使用系统监控器时最好使用内部基准。  您是否已验证与示波器或逻辑分析仪的通信?  如果是、您能给我发送通信照片吗?  此外、了解所有器件配置寄存器设置和原理图也很有帮助。

    通信中最常见的问题是使用 SCLK 的错误相位、而不是在整个通信事务中将 CS 保持在低电平。

    此致、

    Bob B