This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:令人困惑的 VREF

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835908/dac60508-confusing-vref

器件型号:DAC60508

我想将 DAC60508输出驱动至3.3V+/-5%的 VCC 轨。

我能否在 DIV=2和 GAIN=2的情况下将 VREF 连接到 VCC、而不会获得关闭 DAC 输出的参考警报条件。

我看到您已将建议运行条件表中的 Vrefin 规格分为两种情况。 一个用于 VDD=2.7至3.3V、另一个用于 Vdd=3.3至5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。

    你是对的。 但是、我们不建议将 VDD 和 VREF 短接、因为 PSRR 将大幅降低。 如果您仍想继续、以下说明可能会有所帮助。

    对于2.7V 至3.3V 之间的 VDD、最大基准为(VDD-0.2)。 这意味着、如果您使用3.3V 基准输入并将基准分频器选择为2、增益选择为2、则最大输出将为 VDD - 0.2V。

    默认情况下、基准分频器设置为1的分频因子。 因此、您需要将其设置为2才能获得输出。

    在 VDD 和 VREF 之间使用足够的滤波、以便 VREF 不受 VDD 开关瞬态的影响。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC