Other Parts Discussed in Thread: DAC60508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC60508 我想将 DAC60508输出驱动至3.3V+/-5%的 VCC 轨。
我能否在 DIV=2和 GAIN=2的情况下将 VREF 连接到 VCC、而不会获得关闭 DAC 输出的参考警报条件。
我看到您已将建议运行条件表中的 Vrefin 规格分为两种情况。 一个用于 VDD=2.7至3.3V、另一个用于 Vdd=3.3至5.5V。