This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316:片上波束形成模式下的初始化序列

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835237/tx7316-initialization-sequence-in-on-chip-beamforming-mode

器件型号:TX7316

您好!

我的客户对 TX7316中片上波束形成模式下的初始化序列有疑问。

[背景]

*在 D/S (SLOS950B) P.120至121中描述了片上波束形成模式下的初始化序列。

 步骤5.1描述如下。

 "将0写入地址20h 至2Fh。 它会将所有通道的延迟值设置为0。"

*另一方面、8.3.5.1.3中的注释(延迟和模式配置文件的读取和写入、D/S P.56)如下所示。

 "在编程延迟和模式系统配置后、将寄存器位 LOAD_PROF'设置为"1"。 寄存器位 LOAD_Prof 是一个自清零位。"

[问题]

是否有必要在片上波束形成模式下的初始化序列中将"0写入地址20h 至2Fh"之后设置"load_Pro=1"?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好!

    由于器件 TX7316受到选择性披露、我们希望使对话脱机。

    您能否将您的问题连同 此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我很抱歉。

    好的、我将通过电子邮件发送到地址、我将关闭此帖子。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga