Other Parts Discussed in Thread: TX7316
您好!
我的客户对 TX7316中片上波束形成模式下的初始化序列有疑问。
[背景]
*在 D/S (SLOS950B) P.120至121中描述了片上波束形成模式下的初始化序列。
步骤5.1描述如下。
"将0写入地址20h 至2Fh。 它会将所有通道的延迟值设置为0。"
*另一方面、8.3.5.1.3中的注释(延迟和模式配置文件的读取和写入、D/S P.56)如下所示。
"在编程延迟和模式系统配置后、将寄存器位 LOAD_PROF'设置为"1"。 寄存器位 LOAD_Prof 是一个自清零位。"
[问题]
是否有必要在片上波束形成模式下的初始化序列中将"0写入地址20h 至2Fh"之后设置"load_Pro=1"?
此致、
Hiroshi Katsunaga