Other Parts Discussed in Thread: ADS1255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1255 大家好。
I´m 开始设计一个具有三个通道(3个 ADS1255)的数据采集系统、
我的问题与输入电流有关、数据表中的输入电流电平为10和100mA (瞬时电流为100mA)、请参阅随附的图片!
就电流而言、我的系统需要经济实惠、因为它将用于现场、并通过直流/直流转换器与数字部件隔离。
一旦电容会导致稳压不稳定、电力线中就不可能存在大电容...
因此、我需要知道何时发生超过10mA 的突发、以采取一些预防措施。
有人可以帮助我吗?
Nton