This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82EVM + TSW14J56捆绑包、用于生成亚纳秒级脉冲。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847953/dac38rf82-dac38rf82evm-tsw14j56-bundle-to-generate-sub-nanosecond-pulses

器件型号:DAC38RF82

您好!

我们有兴趣购买 DAC38RF82EVM + TSW14J56捆绑包来生成脉冲、从而对光脉冲进行振幅调制(驱动 EOM)、以进行量子光学实验。 我们想知道该捆绑包是否能够生成亚纳秒(~100ps)的脉冲。 此外、我们还对捆绑包修改它能够生成的脉冲形状的能力感兴趣、例如高斯、任意以及脉冲生成是否可以在触发器上进行。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaiwei、您好!

    我们正在调查您的问题、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、

    此设置可生成的最窄脉冲为~111ps。 在单 DAC 模式下使用 DAC 时、TSW14J56EVM 的最大数据速率为9GHz、其中 LMF = 811、具有实际数据且无内插。 TSW14J56EVM 使用.csv 格式的测试数据。 关于修改脉冲的问题、这是您必须创建的内容、并作为外部测试模式加载到 TSW14J56中。 此.csv 文件是有符号整数文件、单列格式。 随附了111ps 脉冲文件的示例。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../111ps_5F00_pulse.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢详细的解释。

    但我仍然不确定如何设置外部触发器。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3005.slwu087d.pdfJackson、

    我随附的 HSDC Pro 用户指南对此进行了说明。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    对迟交的答复表示歉意。 我们一直在等待这两个板到达并对它们进行测试。 我们按照 手册中的"快速入门"部分 设置了两个板、并能够在 DAC 板处于片上 PLL 模式时观察 NCO 频率(2140MHz)。

    现在、我们希望电路板生成一个短路脉冲。 因此、我将包含单个高斯波形的另一个波形.csv 文件(请参阅随附的+截屏)组合在一起、并将其上传到 HSDC Pro。 由于我们的示波器只能看到高达25MHz 的频率、因此我们将 NCO 频率设置为低于25MHz 的值。 不过、我们无法从示波器观察高斯脉冲、而是观察到一些波形(请参阅图像)。 波拍内的峰值数量与 NCO 频率具有正相关关系。 这是不可取的、因为我们希望看到.csv 文件中的波形出现在示波器中。 请原谅我的无知、但我们团队中知识更丰富的成员建议将.csv 波形与 NCO 混合在一起? 我不确定如何继续。 请告知或请求提供其他信息。 大多数设置应与手册"快速入门"部分中列出的设置相同(NCO 频率和波形生成除外)。

    e2e.ti.com/.../single_5F00_pulse.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是前一个回复中未显示的截屏。

    谢谢你们!

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、

    请了解、我们的带宽有限、我们有非常大的客户需要支持。 为了优先考虑这一点、我们需要了解这对 TI 而言是什么类型的收入。 什么是终端应用? 此应用每年将购买多少个器件? 这是什么公司?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我想我们成功地获得了我们想要的模式。 我们通过将峰值从32768更改为32767修改了您提供的.csv 文件、我们观察到了类似于我们输入的内容(而不是其反向内容)的内容。

    但我们不确定如何缩短峰值宽度、因为电流大约为4ns。 从这一点开始、我们如何实现亚纳秒级峰值?

    谢谢你们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、

    该脉冲宽度基于 TSW14J56EVM 使用的数据速率。 您需要提高数据速率 以缩短脉冲宽度。 如果可能、这将需要提高 DAC 采样率或降低内插因子。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复! 我们一直在使用 x16插值。 通过按照建议将其更改为 x8、我们确实可以看到输出在时域中"压缩"为二倍。 但我认为我无法从 DAC 软件的"Quick Start"选项卡中获得 x4或 x2。

    因此、我将尝试探索 DAC 采样率选项。 这是否意味着我需要尝试提高"DAC 时钟频率"? 由于我们没有任何 GHz 振荡器、因此我们必须将片上 PLL 与我们的 MHz 振荡器结合使用。 我发现有几个具有数字猜测的离散有效 PLL 频率。 那么、我现在的问题是:如何确定有效的 PLL 频率? 是否有详尽的列表? 我在 DAC38RF82数据表中找不到它。

    再次感谢! 您的帮助使我们更接近目标。

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    因此、我假设 DAC 采样率= DAC 时钟频率、并猜到另一个有效的 PLL 频率。

    我设法观察到更窄的脉冲。 (白色 R1配置文件在 DAC 时钟频率= 6144MHz 时产生、其他所有频率相同)

    这似乎很有希望! 但是否有某个位置的有效 PLL 频率列表? 这是目前为止唯一缺失的步骤。 猜测不是最有效的方法。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    PLL 可以使用器件具有的两个 VCO 中的一个。 这两个 VCO 的频率范围可在数据表的第7.8节中找到。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我已将 DAC 时钟频率更改为9344MHz、这似乎是软件可以接受的最高值。 使用 x8内插、我在您之前提供的111ps_pulse.csv 中观察到以下情况。

     我们看到宽度大约为1ns。 但我的印象是,我可以把它降低另一个数量级。 但我能做的一切似乎都在极限。 我还缺少什么?

    谢谢你们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3276.PLL-setup-example.pdfJiawei、

    请参阅随附的文档是否对此有所帮助。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5722.DAC38J84-Clock_2C00_-PLL-and-SERDES-Configuration.docxJiawei、

    可用频率由两个内部 VCO、外部基准和 PLL 使用的分频器的范围决定。 请参阅随附的文档、了解有关此内容的更多信息。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4035.DAC38J84-Clock_2C00_-PLL-and-SERDES-Configuration.docxJiawei、

    随附的文档应有助于解决您的 PLL 频率问题。

    此致、

    Jim