主题:数据采集值在特定条件下波动。
我尝试使用 ADS131A04。
原型板(手动布线)能够顺利获取数据。
据认为,所获得数据的差异非常好,因为它在20个计数内。
我制作了一个印刷电路板。
遗憾的是,在某些情况下,所获得的数据的波动高达1000个计数或更多。
也就是说、当施加到 AVDD 的电压发生变化时、采集的数据在4.9V 左右的电压范围内变化。
即使原型 A/D 并行连接并同时运行、
原型 A/D 中不会出现此问题、而是仅在基板侧的 A/D 中出现此问题。
(如果原型 A/D 并联、则变化将会更小、电压范围将略有变化。)
因此、它不是模拟部分中的振荡等问题、
我认为 A / D 有问题
下图显示了手动降低 AVDD 电压时的 A/D 值。
(印刷电路板上的 A/D 和原型电路板上的 A/D。)
可以看出、当 AVDD 电压大约为4.9V 时、出现了该问题。
在其他电压下也存在一些小症状、例如4.7V 左右。
同时捕获也检查了电源电压和基准电压、但未发现可能引起的波动。
我担心数字数据出错、并添加了 CRC。
没有 CRC 错误。
印刷电路板布局布线是否有问题? 我想、但我希望获得任何建议。