This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:数据采集值在特定条件下波动。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851764/ads131a04-data-acquisition-values-fluctuate-under-specific-conditions

器件型号:ADS131A04

主题:数据采集值​​在特定条件下波动。

我尝试使用 ADS131A04。

原型板(手动布线)能够顺利获取数据。

据认为,所获得数据的差异非常好,因为它在20个计数内。

我制作了一个印刷电路板。

遗憾的是,在某些情况下,所获得的数据的波动高达1000个计数或更多。

也就是说、当施加到 AVDD 的电压发生变化时、采集的数据在4.9V 左右的电压范围内变化。

即使原型 A/D 并行连接并同时运行、

原型 A/D 中不会出现此问题、而是仅在基板侧的 A/D 中出现此问题。

(如果原型 A/D 并联、则变化将会更小、电压范围将略有变化。)

因此、它不是模拟部分中的振荡等问题、

我认为 A / D 有问题

下图显示了手动降低 AVDD 电压时的 A/D 值。

(印刷电路板上的 A/D 和原型电路板上的 A/D。)

可以看出、当 AVDD 电压大约为4.9V 时、出现了该问题。

在其他电压下也存在一些小症状、例如4.7V 左右。

同时捕获也检查了电源电压和基准电压、但未发现可能引起的波动。

我担心数字数据出错、并添加了 CRC。

没有 CRC 错误。

 

印刷电路板布局布线是否有问题? 我想、但我希望获得任何建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    为了确保我理解、您已经使用这些器件构建了两个系统(一个原型和一个 PCB)、并且正在进行测量。 当您改变电源(看起来您将电源从5.1V 变为4.5V)时、您会看到原型进行了一致的测量(可能由于 PSRR 而发生了一些变化)。 使用新的 PCB 时、您会看到测量值发生了一些较大的变化。 其中一种情况下电源电压降至5V 以下、另一种情况下电源电压降至~4.74V 以下、另一种情况下电源电压降至4.64V 以下。

    我不知道会导致类似情况的任何东西。 但是、我确信可能存在类似的系统问题。

    您能否为您的系统提供原理图? 我想知道您与器件的所有连接以及使用的设置。 我想了解一下原型和新的 PCB。 您测量的是什么?它是如何加电的?

    您是否尝试在电源为5.1V 时进行一系列测量、然后在电源为5.0V (或4.74V)时进行另一系列测量、以查看测量中是否存在任何时间变化 (查看测量中是否存在任何振荡或周期性误差)?

    我知道这一点很重要、但我需要更多信息来帮助解决此问题。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diear。 吴约瑟
    你好。
    感谢您的快速响应。
    将电路图公开需要一些时间。
    我很抱歉,请稍候。

    通过同时使用一台微型计算机获取两个 A/D (产品、原型)数据并通过串行转换将其输出到个人计算机、即可获得电流测量数据。 20sps 的平均值。
    前级差分放大器输出并联到两个 A/DS (产品、原型)。
    并联连接时、问题症状会发生很大变化(波动值会变小、电压范围会变化)、因此与原型 A/D 的连接具有一个10千欧串联电阻、以减少条件变化。
    Ch.1同时将零输入作为比较数据进行比较。
    AVDD 由外部电源供电进行实验、AVdd (产品 A / D 的9个引脚)通过 Ch.2测量(显示值通过原型 A / D 数据计算和显示)。
    这是手动降低电压时的连续测量。
    我认为 AVdd 的微小变化是由于电流消耗的变化(LED 闪烁以进行运行检查)、但我认为没有任何压降到4.7V。
    下次、停止闪烁 LED 并尝试收集数据。
    我认为在几十次测试中没有时间波动、温度变化、振动、周期性等。
    准备电路图。
    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一段时间没有收到您的答复、因此我想检查一下 ADS131A04的问题。 如果此器 件仍有问题、我想查看您的应用原理图(正如我在上一篇文章中提到的)。 我还想更好地描述一下您遇到的问题。 我对您与器件之间的连接以及您为查看数据变化而进行的更改感到有点困惑。

    我现在仍将关闭此主题、但如果您仍然遇到此器件的问题、请回帖、我们将继续处理此问题。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    我迟到了、因为我没有获得发布原理图的许可。

    同时、请查看数据表、

    1.不要将电感器连接到电力线。

    且 FBN 短路。

    第14个端子(RefExt)是输入端子、输出端子是第12个端子。

    我找到并更正了电路。

    此外、为了减少连接的影响、它更改为原型板的连接。

    下面显示了经过这些修改的电路图。

     

    即使在进行这些修正后、症状也是相似的。 内容。

     

    上一次、我写过温度等没有影响、

    这一次、当从冷态开启电源后立即获取数据时、可获得异常电压范围和不同数据波动的症状、如下所示。

    上述数据是在断电大约2小时后获取的。

     

    原型电路如下所示。

     

    在任何情况下、PCB 上的 A/D 都会出现问题、原型板上的 A/D 也不会出现问题(手动接线)。

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我只是注意到这个帖子未解决。 很抱歉我错过了这个机会。 出于好奇、您是否能够解决 PCB 上而不是原型板上的问题? 正如我在前面的帖子中提到的、我需要有关您所看到问题的更多详细信息。 当 AVDD 处于输入电压变化的点时、输出数据是否具有异常特性。 它是否具有不同的噪声量或上面是否有周期性信号。 此外、基准在这些点是否也发生了显著变化。

    如果您遇到问题、请发帖、我们可以继续处理此问题。

    吴约瑟